GRUNDFOS расширил модельный ряд ALPHA2

17/08/2015

GRUNDFOS расширил модельный ряд ALPHA2

Благодаря появлению новых типоразмеров насосов ALPHA2 расширилась область применения бытового циркуляционного оборудования GRUNDFOS: насосы с напором до 8 м можно применять в системах отопления крупных частных домов площадью свыше 180 кв. м и небольших коммерческих зданий.

«Для новых моделей характерны те же уникальные преимущества, что и для остального модельного ряда ALPHA2. В частности, эти насосы отличаются высоким энергосбережением – их индекс энергоэффективности EEI[1] ≤0,18, что на 0,05 меньше, чем требуют действующие нормы.

Новые насосы так же, как и все модели данной серии, оснащены функцией AUTOAdapt, благодаря которой насос после установки автоматически анализирует систему отопления, находит оптимальную рабочую точку и во время дальнейшей эксплуатации всегда подстраивает свою работу под изменяющиеся потребности системы. Кроме того, при активации функции ночного режима в ночное время суток оборудование будет использовать экономичный алгоритм работы, обеспечивая минимальное энергопотребление.

newsletter010

Линейка бытовых циркуляционных насосов была расширена следующими моделями: ALPHA2 25-80 130, ALPHA2 25-80 180 и ALPHA2 32-80 180. Все модели, кроме первой, доступны в корпусе из нержавеющей стали специально для систем горячего водоснабжения. В стандартном исполнении насосы перекачивают жидкость температурой от +2С до +110С.

Техническую информацию о новых насосах можно найти в Grundfos Product Center. Также она будет размещена в следующем издании каталога «Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором».


    Facebook Twitter LinkedIn