Питьевая вода для медицинского факультета университета Аахен

Overview_TEXT

Обзор

 Почти все оборудование медицинского факультета университета Аахена расположено в гигантском здании, которое представляет собой клинику при университете. В клинике работает около 6 300 человек, каждый год в стационаре клиники лечится около 45 000 человек, еще 120 000 пациентов проходят амбулаторное лечение. Кроме того, каждый год в клинике при университете Аахен на свет появляется 900 детей!

 Около 6 300 сотрудников занято в 33 медицинских пунктах, 21 институте и в административном отделе клиники при университете Аахен.  Университетская клиника до сих пор считается имеющей самое большое здание больницей в Европе.


 Ситуация
Разумеется, здание, обслуживающее такое огромное количество людей, требует наличия большого объема питьевой воды - примерно 500 м³ ежедневно. Однако важно не только обеспечить нужное количество воды, но и соответствующий уровень давления подачи воды. Центральной подачи питьевой воды под давлением 4,5 бар от муниципальной сети водоснабжения Аахена недостаточно, чтобы обеспечить водой все части здания университетской клиники. Поэтому возникла потребность в установке бустерной системы.

 Как только было принято решено о замене бустерной системы (DEA), которая была установлена около 20 лет назад, инженер Юрген Петерс (Начальник отдела по обеспечению водопроводов, канализации и газоснабжения в UKA) и планировщик Курт Карелс (Строительство и работа с объектами недвижимости, NRW Aachen) вместе с Францем Йозефом Виртцем (Ingenieurbüro TEN) начали подыскивать оборудование на замену. "С одной стороны, старая установка была уже несовременной. Кроме того, она была негабаритной в связи с предпринятыми нами мерами по оптимизации снабжения питьевой водой".


 Решение Grundfos
 С июля 2004 года в клинике университета были запущены три бустерные установки Hydro 2000 серии ME, каждая из которых оснащена четырьмя насосами CRE. При максимальной объемной производительности 160 м³/ч на установку и значениях давления 8,2, 8,1 и 8,0 бар система гарантировала снабжение питьевой водой всех потребителей клиники (терапевтического отделения, зон приема пациентов и лабораторий, системы пожаротушения, которая также подсоединялась к системе водоснабжения).


 Результат
Карелс и Петерс сочли технологию Hydro 2000 ME выгодной, учитывая простоту эксплуатации и технического обслуживания системы, ее компактную и негромоздкую конструкцию. Когда заменяют "старое на новое", часто возникает проблема ограниченного пространства, как и было в случае с Аахеном. Кроме того, технология Grundfos доказала свое превосходство, обеспечив высокий уровень стабильности при регулировании давления и скорости потока. Использование насосов с регулируемой скоростью также сводит к минимуму риск возникновения гидравлического удара.

 Сильные колебания давления воды в трубопроводах перед системой DEA могут оказать существенное влияние на компоненты самой системы DEA или на давление в линии подачи. [1.cases-all-cases_001.762] Это может привести к резкому увеличению частоты переключения насоса ("колебательное переключение") или к колебания давления / гидравлическим ударам, нежелательным для пользователей. Быстрые и частые изменения в потреблении воды после системы DEA также нежелательны - они могут стать причиной гидроудара, повышения уровня шума и создания высокого давления на детали установки, находящиеся ниже системы. В худшем случае может произойти превышение номинально допустимых значений давления, действующего на компоненты установки.

 Использование в DEA насосов с регулируемой скоростью - несомненно самый эффективный и экономичный способ водоснабжения в условиях постоянно изменяющихся потребностей. Двигатели со встроенными преобразователями частоты не только помогают соответствовать уровню возрастающих потребностей в части производительности (постоянство давления, минимальная вероятность гидроудара - что важно для более старых трубопроводов) и общих потребностей в части функциональности таких установок (подключение к системам управления более высокого уровня и т. п.). Они также допускают установку в условиях крайне ограниченного пространства, что очень важно для бустерных установок в пределах здания.

 Для управляющих зданием, использующих активные меры для предотвращения размножения легионеллы, такие критерии, как "Материалы", "Концепция установки, включающая технологию управления" и "Гидротехническое проектирование" также играют важную роль, когда дело касается гигиены питьевой воды. Управление бустерными установками Hydro 2000 серии ME от Grundfos осуществляется по принципу управления насосами ФИФО (первым включился, первым выключился); это предотвращает застаивание воды за счет регулярного переключения работающих насосов. В основном, в этой серии используются только насосы из нержавеющей стали. Хромоникелевая сталь обладает очень высокой стойкостью к коррозии и имеет особенно гладкую поверхность; прецизионная отливка нержавеющей стали также повышает уровень гигиенической защиты. Коллекторы из нержавеющей стали на стороне впуска и нагнетания изготовлены с использованием технологии орбитальной сварки, что гарантирует гладкие и чистые сварные швы. Выходные отверстия коллектора соединены посредством обжатия, что также имеет преимущества с точки зрения гидравлических характеристик (отсутствие застаивания и расщепления).

 Специальная конструкция гидравлического оборудования предотвращает образование зон застаивания.

Преимущества: Ровные поверхности с низким коэффициентом трения и оптимально спроектированные гидравлические компоненты препятствуют образованию биопленки.


    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Бустерные установки Hydro 2000 ME - Циркуляционные насосы и насосы для отопления в системе горячего водоснабжения

Местоположение:

Медицинский факультет университета Аахен

Компания:

Grundfos

 ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS

  •  Бустерные установки Hydro 2000 ME
  •  Циркуляционные насосы и насосы для отопления в системе горячего водоснабжения
[1.cases-all-cases_001.771] Насосы Grundfos

 ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

 Исполнение

  • Планировщик установки: Ingenieurgemeinschaft TEN, Аахен
  • Ведущая компания по поставке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: Installationsbetrieb Roderland, Херцогенрат
  • Техническое обслуживание: изначальное техническое обслуживание обеспечивалось компанией Grundfos, затем работы по техобслуживанию выполнялись техническими специалистами здания клиники.
[1.cases-all-cases_001.778] Насосы Grundfos

 ОТЗЫВЫ
"Мы бы и сегодня купили те же бустерные установки," - говорят Курт Карелс (слева) и Юрген Петерс.

[1.cases-all-cases_001.781] Курт Карелс (слева) и Юрген Петерс
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.