Проект городской инфраструктуры городов Бишкек и Ош, «Поставка и монтаж насосного и смежного оборудования»

Overview_TEXT

Обзор

Водоснабжение, повышение давления и дезинфекция

Название проекта: Проект городской инфраструктуры городов Бишкек и Ош, «Поставка и монтаж насосного и смежного оборудования»

Полное название пользователя: ОМП «Ошгорводоканал»

Перед водоканалом города Ош, стояла задача реабилитировать насосную станцию №5, которая должна была обеспечивать новостройки города. Из-за износа временем, объект находился в крайне запущенном состоянии, а населению требовались новые комплексные эффективные решения по водоснабжению. КПД, насосной станции не позволяло обеспечить водой 50 тысяч человек, население новостроек Амир-Тимур, Достук и Туран. Целью Проекта стало улучшение доступа к базовым инфраструктурным услугам для новостроек с тем, чтобы улучшить жизненные условия жителей этих поселений и способствовать их социальному и экономическому интегрированию в городское сообщество. Ранее ни в одной из данных новостроек не было водозаборных линий, население употребляло воду с каналов, качество воды которой оставляет желать лучшего. Это негативно влияло на здоровье и качество жизни горожан. То есть одной из основных задач, было обеспечение питьевой водой большего количества населения.

Так же учитывая географические особенности южного региона, водоканалом города Ош, была поставлена задача максимально эффективного решения по обеззараживанию питьевой воды. Это был отдельно взятый, важный вопрос.

Обеззараживание воды

Общеизвестно, что подход к подготовке природной воды для ее последующего использования не может быть одинаковым, так как ее состав и степень загрязненности в каждом месте строго индивидуальны. Немаловажную роль при этом будет играть планируемая область использования добываемой воды (питьевые или хозяйственно-бытовые цели), что предъявляет различные требования к ее качеству в очищенном виде. Технология дезинфекции, а также соответствующее оборудование подбираются по результатам анализа добываемой воды и ориентировочной потребности в ней с таким расчетом, чтобы в максимальной степени устранить нежелательные примеси. Следует отметить, что применение высокотоксичных веществ (например, хлора) для дезинфекции воды на подобных установках требует соблюдения определенных мер безопасности, а также круглосуточного контроля над режимом хлоропотребления. Особенно затруднительно выполнение указанных требований на объектах временного или сезонного водоснабжения при отсутствии квалифицированного обслуживающего персонала. Опыт многих стран показал, что наиболее безопасными дезинфектантами, используемыми при хлорировании помимо газообразного хлора, служат его производные: гипохлорит натрия (NaOCl), диоксид хлора (ClО2) и др. Наиболее употребляемым реагентом при данном способе подготовки воды является диоксид хлора (ClО2). Это чрезвычайно эффективный бактерицидный агент, механизм действия которого на болезнетворную флору обусловлен не только высоким содержанием высвобождающегося хлора, но и образующимся атомарным кислородом. Подобное сочетание делает ClО2 сильнейшим обеззараживающим соединением по сравнению с другими. В отличие от хлора, его диоксид не гидролизуется в воде, обладает селективной реакционной способностью и применим в широком диапазоне рН, поскольку его активность не зависит от значения этого параметра. Помимо всего, при использовании ClО2 образование хлорорганических соединений практически сведено к нулю.

Комплексное решение Grundfos:

Специалисты Grundfos провели Аудит Насосных Систем и предложили уникальный комплекс энегроэффективных насосов позволяющих обеспечить 50 тысяч жителей города Ош питьевой водой, при прежнем потреблении электроэнергии.

Для города Ош была подобрана Система Вакууперм, которая обеспечивает более безопасную и  надежную дезинфекцию воды и исключает возможность отравления, за счет наличия регуляторов.;

Организация, участвовавшая в проекте

Подрядчик проекта, официальный дилер Grundfos, Community International Consulting обеспечил устойчивость проекта. Одним из главных критериев в отборе генерального подрядчика для реализации данного проекта были: наличие положительного опыта подобных проектов, наличие сервисных центров, предоставление гарантийного и пост гарантийного обслуживания. Обладая богатым опытом и командой специалистов, Community International Consulting обеспечили реализацию и сопровождение проекта.

Результат:

На сегодня, три группы насосов Grundfos CR и NB со шкафами управления Control MPC обеспечивают водой, жителей населенных пунктов Калинина, Достук, Туран и городского роддома, это более 50-ти тысяч человек, с общим потреблением 968 м3/час. Насосные установки повышения давления, скважинные насосы и система дезинфекции, поставленные и введенные в эксплуатацию Community International Consulting, обеспечивают чистой питьевой водой жителей новостроек Амир-Тимур, Достук и Туран.

«Новая насосная станция обеспечивает водой 50 тыс. население, это в порядке 10 тыс. хозяйств. За счет оснащения данной станции современным энергоэффективным оборудованием были уменьшены расходы только по электроэнергии в три раза! Раньше со старого насоса откачивали 150 кубов в час при потреблении электроэнергии в порядке 450 киловатт в час. В данный момент с новой насосной станции качаем 600 кубов при максимальном потреблении 650 киловатт в час электричества» - говорит инженер МПО при мэрии города Ош Раимберди Довранова.

Обзор проекта:

Месторасположение: г.Ош, Ошская область, Кыргызская Республика

Реабилитация насосной станции №5 в г.Ош.

Было смонтировано:

4 вертикальных насоса, мощностью 336 м3/час, в новостройке Калинина;

3 вертикальных насосов — в новостройке Достук, мощностью 150 м3/час;

3 горизонтальных насоса, мощностью 452 м3/час, в новостройке Туран и в городском родильном доме.

Кроме того, подрядной организацией Community International Consulting на скважинах были выполнены работы по установке 2-х вертикальных насосов, мощностью 180 м3/час и 1 — мощностью 60 м3/час.


    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Водоснабжение и дезинфекция

Местоположение:

Кыргызстан, г. Ош

Компания:

ТОО "Грундфос Казахстан"

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.