16 установок дезинфекции Oxiperm Pro для Мюнхенского выставочного центра

Overview_TEXT

Обзор

16 установок дезинфекции Oxiperm Pro с функциями промывки для Messe München.

Организаторы выставки должны обеспечить наличие различных объемов хозяйственно-питьевой воды для участников выставки самых разных типов. Например, объем воды для нужд выставки продуктов индустрии информационных технологий существенно отличается от объема воды, требующегося для выставки оборудования для водных видов спорта. Это означает, что трубопроводы поставки воды на хозяйствено-бытовые нужды необходимо проектировать с учетом потребностей тех участников, которым требуется наибольшее количество питьевой воды. Присутствие представителей различных отраслей в выставочных залах Мюнхенского центра привело к увеличению проблем, связанных с застаиванием питьевой воды в трубопроводах на долгое время. Даже регулярная промывка системы хозяйственно-питьевого водоснабжения вручную не давала удовлетворительных результатов.

Поскольку огранизатор выставки обеспечивает третьи стороны "водой для личного потребления (хозяйственно-бытовой водой)", он обязан использовать системы водоснабжения, отвечающие требованиям Постановления о питьевой воде (Drinking Water Ordinance 2001) и соблюдать указанные в нем допустимые отклонения от норм химических и микробиологических показателей. Неумышленное нарушение требований Постановления о питьевой воде, а также Закона о санитарно-эпидемиологическом режиме может повлечь наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до одного года, а за преднамеренное нарушение норм предусмотрен штраф или тюремное заключение до пяти лет.

Messegesellschaft München решили заранее позаботиться о том, чтобы в любое время обеспечить участников и посетителей выставки водой высокого качества, поэтому объявили тендер на поставку системы для обеззараживания и очистки воды, которой будут снабжаться выставочные стенды. Такая система была успешно установлена и введена в эксплуатацию H&S Service.

Идея состояла в том, чтобы обеспечить поставку абсолютно чистой и незараженной воды в различные выставочные помещения. Немаловажно и то, что процессы промывки / дезинфекции новой системы тщательно фиксировались. Перед началом мероприятия проводилась проверка документов, подтверждающих, что система водоснабжения прошла процедуры промывки и санитарной обработки и сможет поставлять воду безупречного качества к началу выставки.

После осмотра существующих систем и учета всех необходимых данных, компания H&S Service установила совмещенную систему промывки и дезинфекции для 16 выставочных залов, которая отвечала всем техническим требованиям, заявленным в тендере Messe München. Система была подключена к устройству BACnet центра Messe München. А это значит, что всю информацию можно было отслеживать и контролировать непосредственно с панели управления.

В рамках выставочного зала система хозяйствено-бытового водоснабжения представляет собой кольцевую систему диаметром 100 мм и двадцать четыре водопроводные трубы длиной 54 мм, установленные в подпольных каналах. Предусмотрена возможность подключать к водопроводам каждого участника выставки в отдельности. Перед выставочным залом находится помещение, где располагается водоочистная установка, от которой в выставочный зал поступает питьевая вода. Система очистки воды установлена на противоположной стороне по отношению к той части выставочного зала, где происходит сброс промывочной воды.

Система взаимосвязанных трубопроводов создала еще одну проблему, поскольку тщательная промывка изначально очищенной водой всех соединенных труб требует вмешательства извне. Так, на водопроводную сеть был установлен клапан с электроприводом, чтобы обеспечить принудительное промывание всех труб. Измерение уровня окислительно-восстановительного потенциала (измерение параметров концентрации дезинфекции) на промывных пластинах позволило создать оптимальную схему промывки для выставочного зала.

Выбранной системой дезинфекции стала система "Oxiperm Pro" от Grundfos - система на основе диоксида хлора, применение которой давало следующие преимущества.

Диоксид хлора - доказавшее свою эффективность дезинфицирующее средство для очистки хозяйственно-бытовой воды, которое одобрено Директивой по питьевой воде (DWD 2001) и широко применяется, поскольку демонстрирует хорошие свойства дезинфекции, высокую стойкость и отличные характеристики накопления (дезинфицирующее действие в сети). Помимо этого, данное средство не способствует образованию опасных или токсических веществ (таких как хлорамины, хлорфенол, галогенметан). Диоксид хлора имеет обеззараживающий эффект, даже если использовать его в небольших концентрациях, поэтому объемы используемого средства гораздо ниже требуемых объемов средств на основе кислот с низким содержанием хлора (например, хлорсодержащего отбеливателя).

В системе Oxiperm Pro смешаны два основных компонента (разбавленная кислота и хлорит натрия) в отношении 1: 1 по объему для запуска процесса реакции. Некоторые другие системы работают на основе базового раствора с 3 частями кислоты и той же концентрацией диоксида хлора (2 г/л); это означает, что использование Oxiperm Pro может устранить риск возникновения коррозии, даже в условиях мягкой воды (за счет снижения буферной емкости). Снижение объемов расхода разбавленной кислоты также сводит к минимуму эксплуатационные затраты.

Как правило, система Oxiperm Pro оснащается встроенным измерительным усилителем для измерения уровня диоксида хлора, поэтому использовать дополнительный измерительный усилитель не требуется. Кроме того, система оснащена газоанализатором диоксида хлора Conex DIA-G. Сообщения об ошибках и состоянии системы передаются через устройство BACnet центра Messe München на панель управления, где они регистрируются в журнале. Сообщения о запуске системы могут также передаваться на отдельные системы.

Система промывки производства H&S Service установлена на противоположной стороне. Система установлена на пластмассовом основании с дренажной емкостью и состоит из промывного затвора с управлением от электропривода со встроенным устройством измерения окислительно-восстановительного потенциала. Эта промывочная система подключается к распределительной системе, которая полностью контролирует процессы промывки и дезинфекции. Распределительное устройство является частью системы промывки и также поставляется и устанавливается компанией H&S Service. Устройство подключается к системе BACnet центра Messe München.

Совмещенный процесс промывки / дезинфекции можно запускать из диспетчерской непосредственно перед началом выставки. При запуске открывается промывочный клапан на промывных пластинах в выставочных залах и из труб вымывается стоячая вода. Одновременно с этим система регулирует положение клапанов в соединительных трубах, установленных в выставочных залах, в соответствии с выбранным режимом промывки. Во время процесса промывки система Oxiperm Pro отмеряет 0.2 мг/л диоксида хлора для подачи в главный всасывающий патрубок. Если значение окислительно-восстановительного потенциала на противоположной стороне выставочного зала превышает определенное значение, значит вся система подачи питьевой воды в данном зале полностью очищена. Это также служит сигналом к прекращению работы системы промывки. Промывочный клапан закрывается, распределительные клапаны меньшего размера возвращаются в свое начальное положение, и система может быть переключена в режим обычной эксплуатации согласно графику работы. С помощью системной команды можно также задать состояние, при котором системы Oxiperm Pro будут активны во время выставки.


    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

16 установок дезинфекции Oxiperm Pro с функциями промывки для Messe München.

Местоположение:

Мюнхен

Компания:

Messehalle Munchen

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.